This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN844-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533857/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题:TCAN844-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能告诉我、 TCAN1044ADRBRQ1 和 TCAN1043NDMTRQ1 具有本地和远程唤醒功能吗?

您能推荐  TCAN1044ADRBRQ1 的引脚对引脚芯片、但它比它更便宜吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、  

    是的、确实如此。 请参阅 1044A 数据表的第 8.4.1 节和 1043N 数据表的第 7.4.3 节。  

    另请参阅 TCAN844-Q1、了解更便宜的替代方案、谢谢。  

    此致、

    Michael。