This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:HDMI/DVI 至 LVDS 转换器

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, DS90UH948-Q1, SN75LVDS83B, TFP401A, DS90UB948-Q1, DS90UH949A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533253/sn75lvds83b-hdmi-dvi-to-lvds-converter

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: TFP401A、DS90UB949-Q1、 DS90UB948-Q1DS90UH949A-Q1、DS90UH948-Q1

工具/软件:

尊敬的先生:

我已经在寻找 HDMI 转 LVDS 转换器有一段时间了、您的产品 TFP401a 和 SN75LVDS83B 的双芯片解决方案中遇到了一种。 遗憾的是、它们无法满足我的需求、因为它们仅支持高达 1080p@60Hz 的频率。 我需要的解决方案 所需的 HDMI 或 LVDS 转换器 双通道 LVDS 输出至少为 2K@60Hz 。  

如果您推荐任何其他可以满足我需求的解决方案(一个芯片或两个芯片均可接受)、请随时分享产品信息和数据表。

 

感谢您的参与、

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    您所需的 2K 分辨率的像素时钟速率是多少? 如果我们为该显示分辨率提供精确的像素时钟速率、将会有所帮助。

    像素时钟速率=水平总计*垂直总计*每秒帧数


    您可能已经看过有关 HDMI/DVI 转 LVDS/OLDI 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf
    您是对的、这些 解决方案不包括常见的 2K 分辨率。

    或者、如果您的像素时钟速率 低于 170MHz、您也可以将 DS90UB949-Q1(HDMI 串行器)与 LVDS 解串器(例如 DS90UB948-Q1)配合使用。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我的像素时钟速率将为 2560x1440x45= 165.888.000 因素 165.89MHz 该电压低于 170MHz。 因此、我相信如果我将每秒帧数预期从 60 秒降低到 45 秒、我将能够实现我的目标。

    我也发现了  DS90UH949A-Q1 (HDMI 串行器、最大速率:210MHz) 和  DS90UH948-Q1 (LVDS 解串器、最大速率:192MHz)。 通过使用这些组件,我可能会增加我的 fps 一点,我猜。 我是对的吗?

    感谢您的参与、

    Mustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

     2560 x 1440 的水平 x 垂直是否处于活动状态或总计? 我怀疑它可能是活动视频分辨率。
    若要查找 PCLK、您需要使用水平总计 x 垂直 总计、其中 Total =活动+前沿+后沿+同步宽度。

    例如、在常见的 1920x1080p 分辨率下:

    # THW =水平总像素= AHW + HBP + HFP + HSW
    # TVW =垂直总线= AVW + VBP + VFP + VSW
    # AHW =活动像素
    # AVW =垂直有效行
    # HBP =水平后沿像素
    # VBP =垂直后沿像素
    # HSW =水平同步宽度像素
    # VSW =垂直同步宽度行
    # PCLK =像素时钟速率(以 MHz 为单位)
    # Bits_PER_PIXEL = 18、24 或 30  


    THW[0]= 2200
    TVW[0]= 1125
    AHW[0]= 1920
    AVW[0]= 1080
    HBP[0]= 148
    VBP[0]= 36
    HSW[0]= 44
    VSW[0]= 5
    HFP[0]= 88
    VFP[0]= 4
    PCLK[0]= 148.5
    bits_per_pixel[0]= 24


    请使用总值来检查 PCLK 频率、还要查看显示数据表以了解 LVDS 时钟和每秒帧数限制。 显示面板数据表通常包含每个面板的最小值/最大值。

    是的、您需要确保所使用的器件都支持应用的 PCLK 频率。  
    例如、对于 949A 和 948 对、您最多可以使用 192MHz。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的澄清。 根据我的计算结果、我能够得到大约 45Hz 的频率、这对我来说很好。 我想知道即使像素时钟速率足够、使用 SERDES 架构进行简单转换是否明智? 据我所知、它旨在无失真地远距离传播信号。 在这么短的距离内、它是一款高效的转换器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mustafa、尽管 提到的 FPD-Link 串行器/解串器通常通过电缆使用、但在短距离内也可以工作。