This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535705/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E、 DP83822I

工具/软件:

您好、

使用 SMI 通信线路 (MDIO 和 MDC) 将两个 PHY (DP83TD510E 和 DP83822I) 配置为在 RMII 模式下运行。

如果我通过 SMI 配置一次 PHY(通过 MDIO/MDC)、它们是否会永久保留该配置?
或者是否需要再次发送 SMI 配置 重复上述过程 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    器件的寄存器在每次下电上电和硬复位时复位。 使用软复位不会对寄存器进行复位(将 0x4000 写入 0x0010 寄存器)。  

    此致、

    Vivaan