This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:建议使用 FD_EN 配置

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535376/tcan1146-q1-recommend-config-for-fd_en

器件型号:TCAN1146-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我们默认情况下 FD_EN =0b 是否有具体原因? 客户使用的是 TCAN1146、并想知道他们是否应将其配置为 1b 以启用。  

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    这取决于客户是否要使用该功能。 如果需要总线故障检测、则可以将 FD_EN 设置为 1。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    客户未使用选择性唤醒、我的理解是、在这种情况下、WUP 可能会唤醒器件。 客户发现、当 FD_EN=0 时、器件将由故障帧唤醒;当 FD_EN=1 时、器件不会由故障帧唤醒。 是否合理?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    只需添加注释、即客户不希望故障帧唤醒器件。 因此、他们想知道 FD_EN 是如何导致这种行为差异的。

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    该位仅 打开/关闭收发器确定是否发生 CAN 总线故障 (0x54) 的功能。 我认为这不会影响唤醒功能。

    “故障“帧的定义是什么? 任何 CAN 帧实际上都可能是有效的 WUP、如果需要通过所选的 CAN 帧唤醒、则需要使用选择性唤醒功能。

    此致、

    Sean