This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 总线通信在一些通信后中断

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535953/xio2001-pci-bus-communication-breaks-down-after-some-traffic

部件号:XIO2001

工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

我们在应用中使用 TI XIO2001、能够在 Win10 中执行引导序列后在 PCIe 设备树中看到 XIO2001、还可以看到所有连接的 PCI 下游设备。

一旦我们通过 PCI 以太网卡或任何其他 PCI 设备在 PCI 端应用更大的比特流、应用程序/通信就会随机运行(2 到 1 分钟)、但随后会发生未定义的错误、在设备管理器(或 hwinfo)中重新加载硬件设备时、只有 TI XIO2001 网桥出现在 PCIe 级别、但 PCI 总线上的所有设备都消失了。 重新启动后、一切最初都将恢复、但具有与所述相同的行为

我们使用了您的参考设计并坚持使用它。 我们在这里需要一些可能导致这样一种行为的想法?  

仲裁器设置为内部 //CLK0 = CLKIN(通过 49R9 // CLK/GNT/REQ[5:1])并连接到 PCI 外设从器件// CLKRUN_EN = 0(禁用)

内部电压稳定且干净。 通过连接测试仪对机电连接和焊接作业进行双重检查。

e2e.ti.com/.../23297_2D00_483_2D00_52_5F00_schematic_5F00_changes_5F00_v2.pdf 

我们欢迎任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick:

     我将首先查看原理图、然后在下一个星期一答复您。

    此致

    Brian