This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:两个 LVDS 信号用于视频

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535675/ts3dv642-two-lvds-signals-for-video

部件号:TS3DV642

工具/软件:

大家好!


我有一个关于 TS3DV642 的问题。

视频有两个 LVDS 信号。
我认为可以将这两个 LVDS 信号输入到 TS3DV642 中并输出其中一个信号、但是否正确?

需要注意的一点是、如果 VCC = 1.8V、则无法使用该器件。 还有什么我应该小心的吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata、

    是的、多路复用器采用 2:1 配置、它可以有两个输入、并输出其中一个。

    只要您通过多路复用器的信号在其额定规格范围内、就 不会出现问题。  

    谢谢、

    NIR