This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:VIO 保持悬空时的待机模式行为、但 STB 为 3.3V 供电

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535896/tcan1044v-standby-mode-behavior-with-vio-left-floating-but-stb-is-supplied-with-3-3v

器件型号:TCAN1044V
主题:TCAN1044A-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 TCAN1044AVDRQ1、并想了解 VCC 在以下情况下的电源电流行为:

  1. VCC = 5V、VIO = 3.3V
  2. STB 从 0V 更改为 3.3V。
  3. VIO 被切断并保持悬空(实际上为 0V)。

我已经注意到、如果 MCU 被关断、它将来自 CANRX/CANTX 引脚(大约为 20mA)、我想避免这种情况。 那么、在待机期间、如果 VIO 保持悬空、IC 是否会处于待机模式?

此致、

Abhishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishekh:

    请参阅数据表的第 8.3.6 节。  

    器件将处于受保护状态、数据表部分建议在该状态期间不要发送消息。

     VIO 上的欠压会强制未通电的高阻抗状态 I.e  基本上处于关断状态、并等待 VIO(或 VCC) 恢复)恢复至高于有效范围。


    此外、接入的 I/O 引脚仍会将电流拉入悬空的 VIO 电源轨
    、即、外部 TXD/RXD 引脚仍具有返回到 VIO 的 ESD 钳位二极管。  如果您将 STB 或 TXD 保持在 3.3V(来自 MCU)、而 VIO 保持在 0V、则电流将通过这些钳位二极管流入 VIO 节点。 您已经测量出这一数值大约为 20mA、这正是 通过二极管钳位的 3.3V 驱动 I/O 的典型预期值。


    真正的待机模式需要存在 VIO 且 STB = VIO。

    仅当 STB 和 TXD 均驱动至有效 I/O 电压 (VIO) 时才能保证数据表的低功耗待机规格 (ICC_STBY)、并将 VIO 建议为定义的电压(在关闭时最好与 MCU 的 I/O 位于相同的域、例如 0V)。 因此、在切断 VIO 之前、钳位二极管没有正向偏置、也没有将 STB 和 TXD 切换至高阻抗((tri 状态)、因此当 VIO 消失时、这些引脚上没有 3.3V 电压。


    如果必须使 STB 或 TXD 保持驱动状态、请在每条线路中添加一个串联电阻(例如 1k 至 10k)、以限制钳位二极管电流。

     作为替代方案、可考虑非 VIO 版本 (TCAN1044A-Q1)、谢谢  

    此致、

    Michael。