This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:TPI 网络电路说明

Guru**** 2371700 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535364/dp83822i-tpi-network-circuit-clarification

器件型号:DP83822I

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望这个问题能帮您找到答案。 我们的团队正在尝试使 DP82822I 的工作电压为 1.8V。 DP83822I 数据表第 104 页所示的 TPI 网络电路展示了一种配置、其中 AVD 应该可以为 1.8V、因此也应将中心抽头置于该值。

但是、我们想知道 RX/TX 线路的 49.9 Ω 电阻器是否应保持 3.3V 的连接、或者我们是否也应该将其更改为 1.8V? 请您就此为我们提供帮助。 出现这个问题的原因是像这样的其他应用手册: AN-1469 PHYTERRegistered设计和布局指南(修订版 D) 显示了共享电压、上面提到的应用手册有点误导(我们可以用不同的方式解释)。

我们认为电压应该保持不变、因为(如果我们达到 1.8V、那么到处都应该是 1.8V)、因为据我们所知、中心抽头上的电压在这里主要是为了防止 EMI 问题、但我们希望得到确认。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    我们对此感到抱歉。 如果您的 AVDD 为 1.8V、请同时将中心抽头连接到 1.8V。  

    如果您对此有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的回答、很抱歉不够清晰。 AVD 和中心抽头之间的关系非常明确、因为第 10 页上有一条注释提到它:

    而不是、这一个的价值是什么:

    我们 知道它是写的 3.3V ,但我们担心,有两个电源以这种方式连接,可能会导致一个重要的电流流回 AVD(周围 120mA :( 3.3-1.8 )/( 49.9/4 )),在我们的情况下,我们很可能无法处理。

    那么、您能告诉我们、它是否应该保持这样、而不是连接到 1.8V 吗? 提前感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    一篇文章之前已经解决了这个主题,但我没有在我的第一次搜索找到它: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473848/dp83822i-inquiry-regarding-dp83822i-tpi-network-circuit

    我们有答案。 非常感谢、如果需要、可以关闭本主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    是的、您是对的。 我的意思是两个,但我不够清楚。 对此造成的混淆深表歉意、我们希望在下一个修订版中对此进行更新。

    此致、

    j