This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:延迟问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525316/sn65dsi86-q1-latency-issue

器件型号:SN65DSI86-Q1

工具/软件:

Howdy  

我们正在使用 SN65DSI86IPAPQ1 将 DSI 转换为显示端口、这时面临一个问题

我们看到数据发送和显示器打开之间的延迟 2 秒,你能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    延迟是数据接收和输出之间的时间、这不会非常显著、因为 DSI86 在启动 DP 传输之前仅缓冲一条视频线。   您提到的发送数据和打开显示器之间的延迟可能与初始化有关。


    请检查您是否遵循“8.4.2 上电序列“ 进行初始化序列。 最后一步是设置 VSTREAM_ENABLE 以启用 DP 输出。 此步骤与显示屏打开之间不应有明显延迟。

    是否由于完整的初始化序列而需要 2 秒时间? 如果您需要更快的速度、请检查显示屏背光启用、链路训练时间、EDID 事务等

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在示波器上探测了数据,我可以在显示端口通道上看到数据,在微型 DP 连接器附近探测到,但即使在时间示波器显示数据和时间显示监视器显示数据有 2 秒的差异  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    系统加电和初始化的时间之间是否相差 2 秒?

    如前所述、当器件通电并进行传输时、视频直通的“延迟“ 不会非常显著、因为 DSI86 在启动 DP 传输之前仅缓冲一条视频线。

    如果这与上电和初始化有关、您可以估算加电、初始化、链路训练 DisplayPort 和视频启用所需的时间、这样做会有所帮助。

    如果存在延迟问题、那么您能分享一下如何测量这些数据吗?  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ikram

    问题在于 DP 端口上的 DP 数据与显示器开始显示之间的关系,所以我认为 TI 转换芯片在这里不是问题  

    我们在示波器上探测 DP 线路,我们可以将其发送,一旦它在示波器上看到, 2 秒后,它的显示开始显示正在流式传输的视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    根据我的理解、这将是显示器的问题。 您可以 向显示器供应商咨询有关在启用时加快初始化和计时的建议。

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、混淆不清、我们正在使用低端示波器进行探测、读数错误、从电路板上电开始、DP 线路在 2.5 秒后切换、问题可能是代码或 DSI 转 DP 芯片、我稍后会发布更多详细信息、蓝色是主输入 12V、绿色是辅助、黄色是数据