This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:使用手动 CTLE 模式调试 CTLE 设置

Guru**** 2854930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526461/ds125df410-debugging-ctle-settings-using-manual-ctle-mode

部件号:DS125DF410

工具/软件:

我想使用 DS125DF410 的眼图监视器功能来调试 CTLE 设置。

将所有通道的 CTLE 设置为手动模式并修改 CTLE 增益设置、以下过程是否正确?

1.将 0x0C 写入寄存器 0xFF。 (这允许同时对所有通道进行写入。)

2.将 0x00 写入寄存器 0x31。 (这会将所有通道设置为手动 CTLE 模式。)

3.将任何 CTLE 增强字符串写入寄存器 0x03。

例如、如果您要按照 DS125DF410 数据表中的表 11“CTLE Setting for Adaption“中的说明对索引 13 应用 CTLE、请将寄存器 0x03 设置为 3000 (=0xC0)。

4.将 0x88 写入寄存器 0x2D。 (这将启用在 0x03 中所做的更改。)

5.将寄存器 0x3A 设置为与寄存器 0x03 相同的值。

6.将寄存器 0x40 设置为与寄存器 0x03 相同的值。

7、将 0x1C 写入寄存器 0x0A。

8.等待超过 40 微秒。

9.将 0x18 写入寄存器 0x0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsumasa-San:

    是的、此顺序正确。  但是、我建议将 0x10 写入 0x0A 以释放 CDR 复位。  这是客户多次使用的顺序。  如果您保持启用覆盖功能、我担心这可能会干扰重定时器通常可能自行进入 CDR 复位状态的情况。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Drew-san

    感谢您的答复。

    您是否建议不要写入 0x18、最好在我问题的步骤 9 中将 0x10 写入寄存器 0x0A?

    此致、
    Tatsumasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tatsumasa-San:

    是的、正确。

    谢谢、

    Drew