This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:XTAL1 外部时钟输入规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534978/tl16c752c-xtal1-external-clock-input-spec

器件型号:TL16C752C

工具/软件:

您好团队:

我的客户将 24MHz 晶体用作时钟源、但他们需要将其更改为外部 20MHz 振荡器。

在数据表中、对 XTAL1 的工作范围没有注释。 是否可以使用 20MHz 外部时钟?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TED:

    是的、您可以在 20MHz 上提供外部时钟。

    - Bobby