This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:电缆和采样率

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535095/sn65hvd78-cable-and-sampling-rate

部件号:SN65HVD78

工具/软件:

您好、

我们在下面的主题中讨论了电缆长度和采样率。

当使用 SN65HVD78 在 50Mbps 下进行通信时、可使用多长时间?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357732/sn65hvd78-sn65hvd78-rate-related-issues

另外、我想了解所附的图。

关于此图中的抖动、与抖动较大 (20%) 的器件相比、抖动较小 (5%) 的器件的电缆长度更短、速度更慢。

在图中、具有更多抖动的振荡器似乎更好、但我想知道如何阅读图。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当使用 SN65HVD78 在 50Mbps 下进行通信时、可使用多长时间?

    通信距离取决于整个系统。 如果使用质量较差的电缆、未正确端接信号或使用了不正确的总线拓扑、则您参考的图形不适用。  

    您基本上可以从图形中绘制一条直线来估计它可以支持的距离。  

    由此,你可以得到可靠的不到 10 英尺(3.3 米)。  

    我个人在不同器件上以 50Mbps 进行了测试、结果 10ft 具有大约 7%的抖动、100ft 具有大约 25%的抖动。 (同样,取决于您的系统设置,但我使用的电缆质量不是很高)。

    请注意、这是一款不同的器件、但概念是相似的:

    这是在 10 英尺

    这是在 100 英尺

    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535095/sn65hvd78-cable-and-sampling-rate

    关于此图中的抖动、与抖动较大 (20%) 的器件相比、抖动较小 (5%) 的器件的电缆长度更短、速度更慢。

    在图中、具有更多抖动的振荡器似乎更好、但我想知道如何阅读图。

    [/报价]

    您会牺牲信号质量来获得更远的距离/速度。 您可以在我之前的示例中看到、在 10 英尺处、抖动正常、在大多数系统中可能存在一些位错误。 对于抖动为 20%的系统、您可能会看到很多位错误、除非添加 CRC、否则信号可能不可用。

    该图本质上是假定总线为理想状态的指导原则。 如果您的总线没有正确设置,那么这个图表将不会提供任何有用的信息。  

    - Bobby