This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822 的寄存器设置

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533070/dp83822i-register-settings-of-dp83822

器件型号:DP83822I

工具/软件:

是否可以通过设置寄存器来调整 DP83822 TF 和 TR 的压摆率(驱动能力)?

(示例答案:可以在 MII、RMII、RGMII 模式设置等中进行调整)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    无法调整压摆率。 但是、对于 RGMII、时钟延迟可由寄存器控制。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是否可以在不使用寄存器的情况下加快 TF 和 TR 的压摆率?

    如果 TF 和 TR 的压摆率在 RGMII 模式下较慢并且发生通信错误、是否可以通过控制时钟延迟来消除通信错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有改变压摆率的片上解决方案。  

    客户通常会配置时钟/数据延迟、以确保在正确的时钟沿对数据进行采样。 这是因为 RGMII 是基于边沿的协议、并且 PHY 向 MAC 提供 CLK 和数据。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是否有任何关于设置 RGMII 时钟/数据延迟的应用手册或指南?

    如果是、请提供。

    此致、

    Koki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个从不同的角度来看的问题。

    IO MUX GPIO 控制寄存器 (IOCTRL) 中的 MAC 阻抗控制位[4:1]是否是用于更改 PHY 内部输出信号的串联端接值的寄存器?

    更改该寄存器的值对 PHY 的输出信号有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个从不同的角度来看的问题。

    IO MUX GPIO 控制寄存器 (IOCTRL) 中的 MAC 阻抗控制位[4:1]是否是用于更改 PHY 内部输出信号的串联端接值的寄存器?

    更改该寄存器的值对 PHY 的输出信号有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很抱歉、DP83822 似乎只有一个设置来将 TX/RX 延迟控制在 3.5ns。

     

    MAC 阻抗会改变 MII 侧的内部终端。 更改该值将通过改变差分阻抗来影响输出信号。 改变这一点可能会导致 PHY 和 MAC 上的阻抗不匹配。

    此致、
    j