This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:复位脉冲宽度

Guru**** 2818415 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536102/tusb2036-reset-pulse-width

器件型号:TUSB2036

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在考虑 TUSB2036 应用电路设计、并 考虑将 IC 复位为/RESET。
TUSB2036 数据表描述如下、

 -/reset :一般情况下,建议在 3.3V VCC 达到其 90%后进行脉冲宽度介于 100 μs 和 1ms 之间的复位。

如果复位 IC 的延迟时间超过 1ms、则(示例为 100ms 或 200ms)、TUSB2036 是否存在任何运行错误?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi:

      低于 100ms 的脉冲应该没有问题。

    好极了

    Brian