This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI 调谐器调试问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DSI-TUNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528230/sn65dsi84-dsi-tuner-debug-issues

器件型号:SN65DSI84
Thread 中讨论的其他器件:DSI 调谐器

工具/软件:

您好、团队、

客户使用了以下 E2E 链路调试 DSI 调谐器软件、并发现以下问题:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1445613/sn65dsi83-dsi-tuner-tool-installing-packages?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DSI%20TUNER#

1.在 DSI-Tuner 文档示例中、为什么 LVDS 时序和 DSI 时序设置不同? 请参阅下图。
如何设置这两者?

2.安装 DSI-Tuner 工具后,界面不同于文档中的界面(下图是文档图,右图是新安装的界面)。 无法设置下图红色框中的时钟;
如何解决?

3.下图中红色框中的参数是什么意思? 应如何设置它们以确保满足参数要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、


    [quote userid=“532502" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528230/sn65dsi84-dsi-tuner-debug-issues 在 DSI-Tuner 文档示例中、为什么 LVDS 时序和 DSI 时序设置不同? 请参阅下图。
    如何设置这两者?

    您能否分享他们所使用的文档? 它是否是以前的版本?

    请使用本用户手册进行参考: https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf

    视频指南: https://www.ti.com/video/5829462797001

    [报价 userid=“532502" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528230/sn65dsi84-dsi-tuner-debug-issues

    2.安装 DSI-Tuner 工具后,界面不同于文档中的界面(下图是文档图,右图是新安装的界面)。 无法设置下图红色框中的时钟;
    如何解决?

    [/报价]

    使用此 E2E 中的 zip 文件下载: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850530/sn65dsi84-q1-need-sn65dsi84-q1-dsi-tuner-tool

    使用此链接并安装。 问题是否仍然出现?


    [quote userid=“532502" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528230/sn65dsi84-dsi-tuner-debug-issues 下图中红色框中的参数是什么意思? 应如何设置它们以确保满足参数要求?

    这些是输出设置、而不是可以设置的输入。 线时间是 Hsync 到 Hsync 之间的时间。 用户手册 SLLA332B 中介绍了这些详细信息。

    如果问题已解决、请告知我们。 我们建议使用测试图形进行第一次测试以验证 LVDS 输出。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    我的计算机出现了无法打开 Java 应用程序的问题。 这是由计算机权限和兼容性问题引起的。 我无法帮助客户配置此参数。 我要求其他同事打开压缩包。 安装后、配置界面没有问题。 这可能是一个软件或环境问题。
    客户的问题可能也是导致 DSI 调谐器接口兼容性问题的环境问题。
    因此、我在帮助配置以下参数和导出 CSR 文件时遇到了问题。 感谢您的支持。

    客户采用 SWaP 设计:

    时序低于:μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请检查这些输入是否符合您的要求:
    - LVDS 时序
    - Hsync、Vsync 和 DE 极性
    - DSI 设置( LP,突发模式,同步模式)
    -使用 DSI 或 REFCLK


    如果使用的 DSI 或 LVDS 设置不同、那么我们需要相应地生成新的初始化脚本。

    LVDS 时序和配置



    DSI 设置



    输出:



    测试模式的 CSR:

    e2e.ti.com/.../CSR_5F00_0618_5F00_test_5F00_pattern.txt

    具有 DSI 输入的端到端视频的 CSR:

    e2e.ti.com/.../CSR_5F00_0618_5F00_DSI84.txt

    检查此脚本中是否未设置 PLL 使能。 因此、它应该按照数据表初始化序列添加。 此外、请先根据需要写入交换寄存器 0x1A、然后再启用此寄存器。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    非常感谢您的专业帮助。
    关于步骤 9、请确认以下问题并提供反馈、谢谢

    初始化完成后、读回所有配置寄存器值​​以进行确认;如果读回发现寄存器值不正确、您是否需要从步骤 2 开始并重新初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alan、如果寄存器值不正确、那么是的 、客户应再次写入 CSR 寄存器。  这是检查值的添加步骤。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    脚本中没有与以下 DSI 模式相关的寄存器配置。 65DSI84 的 DSI 工作模式应该根据 SOC DSI 模式进行自适应、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    需要对 DSI 设置进行编程。 请向客户询问他们正在使用的 DSI 配置、并且 DSI84 应进行编程以匹配输入。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    请帮助确认:

    1. 客户根据以下配置生成的配置脚本也没有相应的寄存器。 它是在 SOC 侧配置、还是需要在 DSI84 上手动配置?

    2.以下选项是什么意思? 我应该选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alan、我会查看这个问题、很快就会回来。

    谢谢您、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    感谢您的帮助!期待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    2. 以下选项意味着什么? 我应该选择哪一个?

    我们使用 DSI Tuner 进行了检查、DSI 部分下拉菜单 (LP、Burst mode、Sync mode) 仅供参考。 因此、这仅供参考、 不会更改脚本。

    测试时、我们先前分享的测试模式脚本是否工作正常?

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    根据屏幕的 LVDS 要求、当前生成的配置脚本的 LVDS 输出电压过低。 我们是否需要将其提高一个级别?
    对于这个输出幅值、有什么设计建议吗? 200mV 电压过低。 我担心这会影响高温和低温稳定性以及 EMC 抗干扰能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    数据表规范 6.5 电气特性“FlatLink VOD 输出“部分分享了以下内容:稳态差分输出电压|LVDS|可以使用 0x19 寄存器进行更改。  



    您可以写入 0x19 寄存器、以根据需要、基于端接(100 Ω 或 200 Ω)、根据电池板所需的电压摆幅电平进行设置。 如果电池板需要 350mV(典型值)、则您可以相应地将 0x19 寄存器设置为接近这些电平的设置。

    此致、
    Ikram