This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:第 5 代转接驱动器

Guru**** 2849030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535590/ds320pr1601-gen-5-redriver

器件型号:DS320PR1601
主题: DS320PR810 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

请提供 DS320PR1601 的 IBS 文件。

我得到了 DS320PR810 的文件、但引脚不同。

我们如何使用不同的 IBS 文件进行仿真、因为我们需要检查 x16 转接驱动器的完整性。

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sheka、

    遗憾的是、我们没有可用于 DS320PR1601 的 IBIS-AMI 模型。 DS320PR810 IBIS-AMI 是最接近的替代值。 由于封装较大、DS320PR1601 的信号裕度预计会略低、因此您可以相应地解读 DS320PR810 仿真结果。

    此致、

    Evan Su