This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:需要 SPICE 模型和器件规格

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA9548A, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536268/tca6424a-need-spice-models-and-part-specification

器件型号:TCA6424A

工具/软件:

你好、团队  

我们目前正在设计一个包含以下 Texas Instruments 元件的设计

Sl 编号 器件型号 零件描述 SPICE 模型可用性
1. LSF0101DRYR 1 位电平转换器 P-Spice 模型已加密
2. TCA6424ARGJR 24 通道 GPIO 扩展器 不可用
3. TS5A23157RSER 双 SPDT 开关 不可用
4. TCA9548ARGER I2C 开关 不可用


若要继续进行仿真和验证、我们希望申请  Spice 模型  漏电流。  如果您可以直接分享、请告知我们。

       此外、我们目前还在评估其中一款设计的 TS5A23159RSER 模拟开关器件。 虽然我们已经审查了一般规格、但我们仍想确认此器件的峰值电流额定值、以确保其符合我们的设计要求。

器件型号: TS5A23159RSER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mohankumar、

    我们的应用程序团队目前因美国度假而不在办公室。 我们将返回星期一、帮助您回答您的问题。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohankumar:

    我想您想推荐 TS5A23159 和 TCA9548A 器件的多路复用器团队。 我会将该主题重新分配给他们的团队。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohankumar:

    感谢您向我们团队发送有关 TS5A23159 和 TCA9548A 的消息。

    我们的团队目前还没有这些器件的模型、但我们的 常见问题解答 指南 介绍了如何创建无源器件、用于查看这些器件在系统中显示的信号路径性能。  

    此外、TS5A23159 的峰值电流在数据表的绝对最大值部分中列为+/–400mA

    这应该是您要查找的有关峰值电流规格的信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Kameron