This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:假冒产品标识

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535545/sn65hvd234-counterfeit-identification

部件号:SN65HVD234

工具/软件:

你好

几年前、我们的采购团队从 2 个不同的分销商处购买了一个 TI CAN 收发器 (SN65HVD234)、一个是 Mouser(TI 授权分销商)、另一个是 TI 未经授权的分销商。

最近、我们已经检查了封装标识上是否存在差异。

如下图所示、您是否认识到来自未经授权分销商的 CAN 收发器是假冒的?
、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我重新附加了“管理比较“表

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Son:

    带有 TI 标识的顶部看起来正确、不能识别底部、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我还有更多的问题 要解决这个问题。

    如果无法识别从未经授权    分销商处购买的产品的底部标识(不在德州仪器 (TI) 的授权分销商列表中)、是否意味着对于正版 Texas Instruments 产品、顶部和底部标识必须可由 Texas Instruments 识别?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Son:

    否、系统中的顶部标记似乎与 提供的图像相匹配。 因此、器件看起来是有效的。

    我已与装配团队跟进、进一步再次确认、并将在我们确认后立即更新您、谢谢。

                                                                                    
      

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Son:

    组装厂确认 TI 更改了符号格式并且两者均有效 — 左图显示了带有 TI 旧符号的 2021 器件、右图显示了带有 TI 更改了符号的 2023 器件、这在  TI PCN 20211123004 中进行了进一步阐明、谢谢。

    此致、

    Michael。