This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:功能安全相关文档

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536258/ds90ub940-q1-functional-safety-related-documents

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB940-Q1

工具/软件:

您好:

我需要为我正在开发的产品创建 ISO 26262 FMEDA 文档。 我要求某些器件提供功能安全相关文档

具体来说、我需要功能安全时基故障率、FMD(失效模式和机制分布)和引脚 FMEA(失效模式和影响分析)等信息。

您能告诉我在哪里可以下载这些内容吗?

器件型号为 DS90UB940-Q1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DS90UB941AS-Q1

    工具/软件:

    您好:

    我需要为我正在开发的产品创建 ISO 26262 FMEDA 文档。 我要求某些器件提供功能安全相关文档

    具体来说、我需要功能安全时基故障率、FMD(失效模式和机制分布)和引脚 FMEA(失效模式和影响分析)等信息。

    您能告诉我在哪里可以下载这些内容吗?

    器件型号为 DS90UB941AS-Q1。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我将通过电子邮件回复谢谢!

    - Fadi A.