This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH983-Q1EVM:DS90UH983-Q1EVM /DS90UB984-Q1EVM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH983-Q1EVM, DS90UB984-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536456/ds90uh983-q1evm-ds90uh983-q1evm-ds90ub984-q1evm

器件型号:DS90UH983-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UB984-Q1EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您能告诉我、我在哪里可以购买这两个开发套件吗?

- DS90UH983-Q1EVM

- DS90UB984-Q1EVM

谢谢、此致、

安德烈·梅洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    如果您要购买这些 EVM、需要联系当地的 TI FAE。 他们应该能够帮助您提出订单申请。

    Aaron