This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:需要 SPICE 模型和器件规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF-EVM, TS5A23157, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536264/tca6424a-require-spice-models-and-part-specification

器件型号:
TINA-TI






Thread 中讨论的其他器件:TCA9548A、TS5A23157、LSF-EVM

工具/软件:

你好、团队  

    1.我们目前正在设计一个包含以下组件的设计:

Sl 编号 器件型号 零件描述 SPICE 模型可用性
1. LSF0101DRYR 1 位电平转换器 P-Spice 模型已加密
2. TCA6424ARGJR 24 通道 GPIO 扩展器 不可用
3. TS5A23157RSER 双 SPDT 开关 不可用
4. TCA9548ARGER I2C 开关 不可用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mohankumar、

    我们的应用程序团队目前因美国度假而不在办公室。 我们将返回星期一、帮助您回答您的问题。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohankumar:

    我可以专门支持 TCA6424ARGJR。  

    TS5A23157 和 TCA9548A 由另一个团队拥有。  

    我团队的 Jack 可以评论 LSF0101DRYR 模型。  

    对于 TCA6424ARGJR、我们没有用于该器件的 PSPICE 模型、因为它是一个内部具有数字内核的 I2C 转 GPIO 扩展器。 当器件需要使用 I2C 命令来设置 I/O 扩展器的配置时、很难在 PSPICE 中对器件的所有 I/O 属性进行建模。 最好仅使用产品页面上提供的 IBIS 模型对输入/输出特性进行建模。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohankumar:

    该器件唯一支持的 PSPICE 模型是 LSF0101 PSPICE 瞬态模型。 器件没有未加密的模型可用。

    若要在系统负载条件下评估器件、还可以 使用 LSF-EVM: www.ti.com/.../LSF-EVM

    此致、

    插孔