This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:TUSB2E11 是否遵循 Intel CFP 设计?

Guru**** 2917190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11, TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536588/tusb2e11-did-tusb2e11-follow-intel-cfp-design

器件型号:TUSB2E11
主题: TUSB2E221 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队

我们的 TUSB2E11 似乎没有遵循 Intel CFP 设计:

英特尔规格:

限制

器件型号

 引脚编号

封装

ti

TUSB2E11(单通道)

15 引脚

DSBGA、15 (1.75mm x 1.05mm)

TUSB2E221(双通道)

25 引脚

DSBGA、25 (2mm× 2mm)

20 引脚

WQFN、20 (3mm× 3mm)

 

 

英特尔

直接通信

 引脚编号

封装

eUSB2 中继器

平台组件规格 (PCS)

单通道

12 引脚

CSP (1.18mm x 1.55mm)

12 引脚

QFN (1.75mm x 2.2mm)

双通道

25 引脚

CSP (2mm× 2mm)

20 引脚

QFN (3mm× 3mm)

我们是否有遵循单端口 Intel CFP 设计的部件?

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    遗憾的是、我们没有遵循单信道中继器的 Intel CFP 设计的任何内容。

    谢谢、

    Ryan