This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104QRUTRQ1 的布局审查

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536986/txb0104-q1-layout-review-of-txb0104qrutrq1

器件型号:TXB0104-Q1

工具/软件:

您好专家、  

我的客户使用的是 TXB0104QRUTRQ1、布局如下。  

RUT 封装中没有散热焊盘、因此电流接地连接对我来说似乎没问题。

请您再次确认一下吗? 如果您有任何疑虑或建议、请告知我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    我这边没有直接问题、不过、 为了实现抗噪、应在 VCC 电源附近添加旁路电容器。 客户还可以利用第 10 节获取此器件的最佳布局实践:


    此致、

    插孔