This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000Mbps 介质转换器模式下的 DP83869HM

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536741/dp83869hm-dp83869hm-in-1000mbps-mediaconverter-mode

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

   我们打算使用 DP83869 来实现 1000-BASE-X 到 1000 BASE-T 的转换。 1000-base-x 侧连接到网络交换机、而不是 SFP 收发器。 我们有 两个问题
  

   1、由于没有光学模块、如何处理引脚信号检测 (TAG_TDI/SD)?

    如何连接 LED_0? 是选择光纤自动协商还是光纤强制模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“579699" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536741/dp83869hm-dp83869hm-in-1000mbps-mediaconverter-mode    1、由于没有光学模块、如何处理引脚信号检测 (TAG_TDI/SD)?

    可以将引脚拉低、  


      2.如何连接 LED_0? 是选择光纤自动协商还是光纤强制模式?

    请保留 IT 光纤强制模式。  

    此致、
    j