This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:PHY 连接 SGMII

Guru**** 2907230 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536754/dp83869evm-phy-connection-sgmii

器件型号:DP83869EVM

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们将尝试将 DP83869EVM 连接到 Microchip VSC5640EV、因此我们想知道支持 SGMII 的跳线布局是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、  

    要将器件置于 SGMII 转铜缆模式、请 短接 OPMODE 1 和 2 跳线、并使 OPMODE 0 跳线保持断开状态。 EVM 上的丝印仅将它们标记为工作模式、而不是跳线、因此它们应该能够这样定位。  

    此致、
    j