This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:TCA6408A-Q1

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536487/tca6408a-q1-tca6408a-q1

器件型号:TCA6408A-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

有关 — 基于 TCA6408ARGTR i2c 的 IO 扩展器

请确认一点、在通过 MCU 配置所有 GPIO 后、电源开启/关闭后、GPIO 状态将保持不变??  

谢谢、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 上电后、所有寄存器均复位为其默认值、如第 8.6.3 节所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    该器件没有任何非易失性存储器、也不会在断电状态下保持其状态。  

    器件上成功进行上电复位后(如 Clemens 所述)、器件将在 I/O 侧以默认设置上电、并将 I/O 设置为高阻态输入。  

    此致、

    Tyler