This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:ISO11898-2 认证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536703/tcan3404-q1-iso11898-2-certification

器件型号:TCAN3404-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN3404

工具/软件:

尊敬的团队:

TCAN3404-Q1 的数据表提到“符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准的要求“。 但我提到了 ISO11898:2 2016 和单端电压 VCAN_H=2.75V_MIN、TCAN3404 不满足 VCAN_L=0.5V_MIN。 另一方面、满足差分电压 Vdiff=1.5V_min。

我们能否理解数据表中提到的满足差分电压要求?

我们能否理解与 5V CAN 进行通信时没有问题?

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    ISO 兼容性是指标准和时序/EMC/ FAULt 规格等的差分电平要求

    ISO 规范未定义 3.3V、单端电平是 5V 测试的一部分、该测试将取决于网络。 只要网络偏置符合 ISO 标准、TCAN3404 就可以在 5V CAN 网络中安全互操作。   有关更多信息、请参阅 3.3V CAN 收发器概述、谢谢。

    此致、

    Michael。