This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431EVM:评估板上缺少电容器

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537732/thvd4431evm-missing-cap-on-the-eval-board

器件型号:THVD4431EVM

工具/软件:

评估板开箱即用。 电路板上缺少 C24。 它连接到内部电荷泵。 安装后它开始工作。 我们买了 2 块板,都有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    是的 — 这些都是一年多前板的原始原型构建的。 在第一批电路板上意外标记为 DNI -我认为我们已经经历了所有有库存的电路板,但从那时起,我们的设计文件中已经更正了这一问题 — 但仍有一些必须保留。

    解决问题应该只在缺失焊盘中安装 100nF 电容器 — 该电路板未来的运行已经得到纠正-但我们必须仍然有旧电路板的库存、因为您从一年前制造的原始批次中获得的电路板仍然可以正常工作。   

    我还会注意到、您使用的 EVM 正在使用原型材料,而不是您实际从我们这里购买的材料,这实际上不会改变性能 — 原型材料与最终器件的设计相同-但可能有必要将 IC 更改为更新的 — 但这是 100%可选的。  

    此致、

    Parker Dodson