This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:10 BASE T1L 到 100Base Tx

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537866/dp83td510e-evm-10-base-t1l-to-100base-tx

器件型号:DP83TD510E-EVM

工具/软件:

您好、

是否可以使用该开发板将 10Base-T1L 数据转换为 100Base-TX 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    该板只能将 10Base-T1L 转换为 10Base-T 它不会将速度从 10Mbps 提高到 100Mbps。

    ==

    此致、

    林浩民