This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:WAKE 引脚事件禁用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538212/tcan1145-q1-wake-pin-event-disable

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:  

在 TJA1145 中、 WAKE 引脚事件捕获使能寄存器可以独立启用或禁用上升沿/下降沿检测。 TCAN1145-Q1 是否也支持禁用该功能? 我只能看到 WAKE_PIN_CONFIG 寄存器、但没有禁用选项。  

谢谢!  

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这已经可以通过 WAKE_PIN_CONFIG 进行配置、TCAN1145 不使用禁用/启用、它需要选择首选的检测方法、例如、如果要启用上升沿但禁用下降沿检测、只需将 WAKE_CONFIG 设置为 01b。

    此致、

    Sean