This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TI 建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537957/tusb422-ti-recommendation

器件型号:TUSB422

工具/软件:

您好:

请帮助推荐 降压 PD 控制器:

工作电压 32V、VBUS 电压和电流可调节、至少支持 27W 功率、至少支持 PD2.0、5V 3A;9V 3A;12V 2A、可扩展 PPS 支持、请参阅 Injoinic  IP6520U

我只搜索 TUSB422、发现它不符合此要求、您能帮我们推荐其他补偿吗?