This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825IRMQR

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538024/dp83825i-dp83825irmqr

器件型号:DP83825I

工具/软件:

您好、  

我使用 DP83825IRMQ PHY 在其中一个电路板中获取 100Mbps 以太网接口。

根据数据表、Strap 配置电阻器上拉/下拉的值指定为 2.49k。

我是否可以改用 4.7k 电阻器来实现相同的效果(这用于 BOM 优化)。请注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    DP83825 在 Strap 配置引脚上具有 9k 的内部下拉电阻。  
    我们尚未使用 4.7K 上拉和下拉进行验证、但只要模式 0 的 Strap 配置电压低于 0.6V、模式 1 的 1.3V 以上、就不应出现任何问题。  

    此致、
    j