This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1004 极性反转

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538126/tusb1104-tusb1004-polarity-inversion

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件:TUSB1004

工具/软件:

将 TSUB1104 替换为 TUSB1004 时、USB 信号的极性 (SSTXn、SSTXp、SSRXn、SSRXp、CTXp、 CTXN、CRXp、CRXn) 将会不同。 我可以替换它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TUSB1104 和 TUSB1004 不需要与 USB3.2 相同的极性、即可支持极性反转: