This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:睡眠模式下 INH 引脚处于高电平

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536420/tcan1043hg-q1-inh-pin-high-in-the-sleep-mode

器件型号:TCAN1043HG-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

或者、在我们的一个客户项目中、我们使用 TCAN1043 并将 INH 引脚用作唤醒引脚。

问题是非常随机的、其中 EN 和 STB 引脚在收发器睡眠期间分别为高电平、低电平、但可以观察到、由于该系统未被唤醒、INH 引脚保持高电平、因为我们已在上升沿设置中断检测。

 

请您指导我们如何克服这种情况。 此问题在客户测试时重现。

此致、

Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemant、

    今天是一个假期。 请在星期一提供反馈之前留出一些时间、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemant、

    感谢您将问题提交给 E2E、感谢您在美国度假期间的耐心等待。  

    当使用 EN=高电平、nSTB =低电平将 TCAN1043H 驱动至睡眠模式时、在器件完全进入其最低功耗状态之前会存在一种过渡进入睡眠模式。 在进入睡眠模式时、INH 信号保持高电平、器件的唤醒源变为活动状态。 这意味着、如果收发器在这段时间内接收到唤醒事件(WAKE 引脚或 CAN 总线活动)、则器件将进入待机模式、INH 信号将保持高电平。 在这种情况下 INH 信号从未变为低电平、因此任何基于边沿的检测方法都可能会错过此类唤醒事件。  

    我的建议是、在假设成功转换到睡眠模式之前、系统应确保 INH 信号已变为低电平。 如果 INH 信号未在 100us 以内(取决于 INH 信号电容)、则应假定遇到了唤醒事件、并且系统应返回到正常工作模式来处理唤醒请求。  

    如果您有任何疑问、请告诉我这是否清楚。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric  

    请确认以下几点:

    如果 INH 引脚为高电平、则应执行以下操作:

    将 nSTB 引脚设置为高电平并且 EN 引脚已经为高电平

    需要将器件置于正常状态并防止进入睡眠过程

    此致、

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemant、

    是的、该序列会将收发器返回至正常模式、以便系统可以处理任何可能已触发唤醒源的 CAN 数据。 这也将清除收发器内部的任何唤醒标志、以便再次可访问睡眠模式。 一旦系统检测到空闲总线条件 、它就可以通过再次将 EN=HIGH、NSTB=LOW 重新启动睡眠尝试。  

    此致、  
    Eric Schott