This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:10Gbps 操作

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534489/ds80pci800-10gbps-operation

部件号:DS80PCI800
主题: DS160PR810 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们的客户计划将 DS80PCI800 用于 10Gbps 应用。 您能告诉他、就设计目标而言、此器件是否支持高达 10Gbps 的速率?
如果工作正常、您能否提供支持高达 10Gbps 的 IBIS AMFE 模型。

此致、

T.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DS80PCI800 仅支持高达 8Gbps 的速 率、尚未经过测试或以 10Gbps 的速率进行表征。 如果 应用需要支持 10Gbps、 建议使用 DS160PR810。 可为该器件申请 IBIS 模型。 我可以询问客户计划将此转接驱动器用于什么接口吗?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg-San:

    非常感谢您的帮助。

    这解决了他的问题。

    此致、