This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:与 DS125BR800 的区别

Guru**** 2951050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534483/ds125br800a-difference-with-ds125br800

部件号:DS125BR800A
主题中讨论的其他器件:DS125BR800、

工具/软件:

您好:

我们的客户对 DS125BR800 和 DS125BR800A 之间的差异有疑问。 当我查看下面的 e2e 时、区别在于是否符合 SAS-2 DS125BR800A 或不符合 DS125BR800。 您能告诉我们为什么 DS125BR800A 符合 SAS-2、但 DS125BR800 不符合 SAS-2。 它是否来自 VID 规格差异。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/464535/ds125br800-the-difference-between-ds125br800a-and-ds125br800?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS125BR800#

此致、

T.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    这些器件之间的主要区别在于 DS125BR800A 支持 SAS-3 信令、而 DS125BR800 不支持 SAS-3 信令。

    SAS-3 实现了低振幅带外 (OOB) 信号传输。  为了在插入损耗较高的通道中正确处理该低振幅信号、对 DS125BR800A 的信号检测电路进行了改进并使其更加敏感。

    DS125BR800:

    DS125BR800A:

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    非常感谢您的帮助。 他的问题已经解决。

    此致、

    T.IMI