This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33-SN65LVDS32:关于 EP S33-EVM EP 和 SN55LVDS32 最大可实现数据速率的阐释

Guru**** 2506035 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537366/sn65lvds33-ep-clarification-on-max-achievable-data-rate-of-sn65lvds33-ep-and-sn55lvds32

器件型号:SN65LVDS33- EP
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS32

工具/软件:

您好:

我需要帮助了解的最大可实现数据速率 SN65LVDS33- EP SN55LVDS32 器件。

SN55LVDS32 器件提到其运行频率 100Mbps(最大值) 。 请您确认一下 每通道 100Mbps 全部 4 个 RX 通道的组合吞吐量

此外、 SN65LVDS33- EP 数据表指定了的最大数据速率 400Mbps 。 但是、在比较两个 IC 的开关特性时、可以看到 SN55LVDS32 似乎具有更好的时序参数 。 这就引出了一个问题:SN55LVDS32 是否应该能够以与 SN65LVDS33-SN65LVDS32 相似的数据速率运行 EP?

您能帮助澄清这些要点吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    这里重要的是开关特性、而不是第一页/产品页面所说的。  

    由于这些是接收器器件、因此最大数据速率的值将是传播延迟。在 32 器件上每个 RX 通道的最坏情况下、每通道速率为~160Mbps、而在 33 器件上、实际上每通道速率约为 125Mbps。  

    实际上、它们非常相似、33 上的整个封装必须采用 400Mbps、因为每个通道无法达到 400Mbps。 这两种器件均应假设每通道大约 100Mbps、这也为实际系统提供了裕度。  

    因此、请简明扼要地回答您的问题:两款器件都可以处理每通道 100Mbps 的最坏情况(假设设置与测试设置类似)- 32 倍速度稍快(最坏情况下大约快 25%)-数据表营销似乎很奇怪、因此我知道这种混淆的来源。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢帕克!