This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:LMH0387

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537503/lmh0387-lmh0387

器件型号:LMH0387

工具/软件:


您好、

我们使用 LMH0387、可以设置和读回静音位 SPI 地址 0:位 6。 不过、视频和 SDO/SDO 位会保持开启摆动。

SPI 信号在移动、如.pdf 中所示。  SPI 速度为 1MHz、clk 处于低电平、CS 在位移位期间设置为低电平、回读工作、位秒于 MSB。  时钟变为低电平时的数据变化、SPI R/W 正常工作。

对我们可能遗漏的内容有任何建议?

IC 的代码为 47CE86UH4     LMH0387SL

此致、

Kathy Andersson

kathy@qxlogic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathy:  

    根据您的帖子、即使静音模式处于开启状态、器件仍在 SDI/SDO 上输出视频? 写入后、您是否能够在 SPI 回读中看到验证?
    当器件睡眠模式位设置为 00(寄存器 0 的第 3 位和第 4 位)时、是否会发生这种情况?

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们会尽快回复您。 您的所有陈述都是正确的。

    最好的、Kathy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kathy、请告诉我。

    此致、
    j