This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2412:输入抖动规格(图 16 和 tIIT)

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536666/ds92lv2412-input-jitter-specifications-figure-16-and-tiit

部件号:DS92LV2412

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 DS92LV2412 器件、希望查询有关数据表中所述输入规格的以下两点:

问题 1: 与图 16 中所示的输入眼图相关的信息
图中显示了 RxIN_TOL 和 tRJIT 等参数、但我们无法在数据表中找到这些参数的任何定量值或规格限制。
您能给出我们应该如何评估或解读此眼图的建议吗? 具体而言、应使用哪些规格值作为判断合规性的标准?

问题 2: 关于项目 7.11 “tIIT(输入抖动容差)“
仅为 tIIT 提供了典型值。 解释一下、只要输入抖动不超过此典型值、解串器就会正常运行是否正确?
另外、是否正确理解 tIIT 代表图 16 所示的“理想数据位“窗口的总时序变化(即左右偏差之和)?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们正在 研究此问题、并将尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    谢谢! 如果你能尽快作出答复、我将不胜感激。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在图中显示了 RxIN_TOL 和 tRJIT 等参数、但我们无法在数据表中找到这些参数的任何定量值或规格限制。
    您能给出我们应该如何评估或解读此眼图的建议吗? 具体而言、应使用哪些规格值作为判断合规性的标准?

    下面是 DES 输入抖动容差范围、告诉您不同 UI(单位间隔)下的最大和最小抖动频率。 还有 Vth 和 VTL 最小值和最大值。 例如、它表明高于 6MHz 的频率提供了 0.5UI 的抖动容差、这意味着采样间隔为 0.5UI。  

    仅为 tIIT 提供典型值。 解释一下、只要输入抖动不超过此典型值、解串器就会正常运行是否正确?
    另外、是否正确理解 tIIT 代表图 16 所示的“理想数据位“窗口的总时序变化(即左右偏差之和)?

    是的、只要抖动频率和 UI 在该范围内、解串器就应正常工作。  tIIT 是一个拼写错误、确实表示图 16 中的 tRJIT、即 RxIN_TOL(左侧+右侧)。

    此致、

    Zain A.