This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:驱动强度/最大值。 MDIO 引脚的灌电流

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB, LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537352/dp83848yb-drive-strength-max-sink-current-of-the-mdio-pin

器件型号:DP83848YB
主题: LSF0102-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我在 汽车工程中使用 DP83848YB 作为以太网调试接口。  DP83848YB 直到现在都直接连接到 具有用于 MDC(推挽)/MDIO(开漏)的 3.3V 焊盘的 MCU。 MDIO 根据 DP83848YB 数据表中指定的 1k5 上拉电阻连接到 3V3。 在我们的 MCU 中、MDC 时钟设置为 2、48MHz。

我使用的新 MCU 仅支持 MDC/MDIO 的 5V 焊盘、因此我必须对这两个信号使用电平转换器(我正在考虑使用 LSF0102-Q1)。 LSF 转换器需要强上拉电阻器来实现高数据速率、尤其是对于 MDIO 等双向开漏信号。

我正在尝试为 MDIO 线路计算一个合适的上拉电阻、这将满足 MDIO 规格、并且不会超过 MCU 和 DP83848YB 的绝对最大灌电流额定值。  

最大值是多少  DP83848YB MDIO 引脚的灌电流? 数据表中没有绝对最大额定值。   在直流规格下、仅指定 IOL = 4mA 时的 VOL_max = 0、4V。  

谢谢、

Utku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utku、

    DP83848 是一款较旧的器件、仅支持数据表。 关于 MDIO 配置、 我们通常会看到 MDIO 工作温度为 1.5k-2.2k、这非常合适。 这考虑了 PHY MDIO 引脚中已经存在的内部 PU。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    感谢您的反馈。 我认为、由于我将在 CPU 和  DP83848 之间使用 LSF1012-Q1、这种情况会更加复杂。 根据 LSF1012-Q1 数据表的要求、我必须在 5V 侧 (CPU) 实施一个额外的上拉电阻。 3.3V 侧 (DP83848) 上的 1k5 上拉电阻将保持不变。

    5V 侧的额外上拉电阻将会增加灌电流:I_OL =(3.3V/1.5k)+(5V/R_PULL_NEW)。 此外、我不能选择 R_pull_new(例如 10k)、因为在 LSF1012-Q1 的 5V 侧、最大数据速率取决于 R_pulll_new 和 paristic 引脚电容。

    BR、  

    Utku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。 通常、我们的 VOH /L 规格假设 2mA 灌电流/拉电流对于 IO 来说相当大。  

    如果有适用于 LSF 的 EVM、您可以与我们的 DP83848 EVM 搭配使用、评估可能需要何种 PU。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    我可以尝试一下。 由于  DP83848   在 IOL = 4mA 时指定 VOL_max = 0、4V、因此目前我将假设这是它可以灌入的最大电流、并将相应地设计电路。  

    BR、

    Utku