This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:DYY 封装的 TRS3232EEIDYYR 速度额定值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537648/trs3232e-trs3232eidyyr-speed-rating-of-the-dyy-package

器件型号:TRS3232E

工具/软件:

我看不到 TRS3232E 数据表中列出的 DYY 封装的波特率。  客户希望将其用于 256k 波特接口和低电容短电缆。  我需要知道它是否支持此速度?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    从我可以看到、DYY 封装使用与 RGT 封装相同的芯片、因此它应该能够支持最小 250kbps(典型值为 500kbps)。  

    因此 DYY 应该适合您的客户。

    - Bobby