This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:DS90LV001TM/NOPB-ND 热阻值

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527196/ds90lv001-ds90lv001tm-nopb-nd-thermal-resistance-values

器件型号:DS90LV001

工具/软件:

大家好!  

您能否为此器件提供封装热阻值 Theta JB 和 JC?

谢谢您、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    我已申请我们的热建模团队获取这些信息 — 标准周转时间为两周-但如果我能更早获得这些信息、我将在可用时分享这些信息。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    我只是想回过头来给你一个更新 — 从技术上讲,热报告应该在明天的爆炸物处理之前准备好-但我认为不会发生这种情况。 我前面还有几张日期超过 2 周的门票 — 我猜进行此分析的我们的团队可能会有一些假期延迟-如果我明天获得数据,我一定会给您 — 但看起来我可能无法在 2 周的时间范围内获得。 很抱歉耽误您的时间、一旦我收到我们热建模团队的反馈、我一定会与您分享!  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    很抱歉耽误你的时间!

    我们已获得数据 — 请参阅下面的热量分析,了解我们能够提供的热量分析。  

    单位为 C/W

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 115.2.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 54.3.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 61.0
    结果 — psi JT(标准数据表值) 5.2.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 60.2
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    此致、

    Parker Dodson