This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:仅为 X2 通道设置 PCIe 重定时器

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537560/ds160pt801-setting-up-the-pcie-retimer-for-x2-lanes-only

器件型号:DS160PT801

工具/软件:

您能否为我们提供一些文档和工具、帮助我们仅为 X2 通道设置 PCIe 重定时器 DS160PT801?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seraphin、

    您是否还可以访问 DS160PT801 文档文件夹? 否则、可在 TI.com 产品页面上找到申请访问权限的链接。 数据表和配置指南包含有关通常如何在硬件和软件设置方面配置重定时器的信息。

    如果链路宽度仅为 x2、我建议将通过硬件或软件的链路宽度设置为 1x8。 未使用的 RX/TX 引脚可以保持悬空(最简单的选项)或使用 50 Ω 电阻器进行端接(可能稍微好一点以实现信号完整性)。

    此致、

    Evan Su