This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:插入损耗复位和丢失要求

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537639/tusb8042a-insertion-loss-reset-and-loss-requirement

器件型号:TUSB8042A

工具/软件:

  1. 在数据包通过 TUSB8042A 后是否可以复位插入损耗
  1. 该芯片的插入损耗要求是什么。

 

 

对于#2、对于 usb3.2 gen1、因为我们的 topo 是从集线器到 CPU、因此它不同于以下规范。 那么、您有该集线器的 il 规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据包通过 TUSB8042A 后是否可以重置插入丢失

    是的、集线器是重定时器、  在数据包通过  TUSB8042A 后可以复位插入损耗

    此芯片的插入损耗要求是什么。

    根据 USB3 Gen1 规格、主机到器件之间的总损耗为 20dB、主机侧为 10dB、器件侧为 2.5db、USB 电缆为 7.5dB

    好极了

    Brian