This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:LMH0302SQE/NOPB 的器件标识信息

Guru**** 2791295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537125/lmh0302-part-marking-information-for-the-lmh0302sqe-nopb

器件型号:LMH0302

工具/软件:

您好、
非常感谢您帮助查找 LMH0302SQE/NOPB 组件的器件标识信息。  我们已经查看了数据表、但不提供有关如何解码标记信息的详细信息。
32ANDNU
L0302
业余爱好者
制造商产品编号
LMH0302SQE/NOPB
说明
IC 视频驱动程序 16WQFN

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您要查找哪些具体信息?

    我们不会向买家翻译最高评分、因为发布这些信息会增加我们的假冒风险和风险。

    通常、当器件直接从 TI 或我们的授权经销商处购买时、生产日期代码信息会在发货文书中提供。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、David:
    感谢您的迅速回复。
    使用此组件的 CCA 版本、我们目前正遇到现场故障。 我们正在尝试确定制造中所用器件的生产日期代码。 虽然我们可以在制造车间轻松找到未使用的器件的日期代码、但我们面临的挑战是确定已在产品上使用且现在在现场的器件的日期代码。
    器件上的器件标识为:
    32ANDNU
    L0302
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于现场故障、您能否联系我们的 TI 当地办事处、开始对这些器件进行故障分析?

    谢谢

    David