This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:PIN6-10 用例

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532173/tpd4e02b04-pin6-10-use-case

器件型号:TPD4E02B04

工具/软件:

您好、专家

了解连接了 1-10、2-9、4-7 和 5-6 引脚是否正确?

我不明白这里的文字,我感到困惑。

它说:

未连接;用于可选的直通布线。 可以保持悬空或接地

我认为 6-10 可以是悬空或 GND、但如果是这种情况、信号不会穿透

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚根本没有连接。 您可以将它们焊接到 IO1/2/3/4 布线上、这使布线更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、因此、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 之间不能相互连接?

    此致、

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 和 8 已连接。 其他的则不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J-Zhou:

    正如 Clemens 提到的、NC 引脚没有在内部连接、因此它们被标记为 NC、可以悬空或接地。  

    大多数人将通过每个输入和 NC 路由其信号、如数据表中所示:  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian

    目前、客户正在考虑这样使用:

    为了实现 ESD 保护、它们需要将 4 通道信号输入到 1、2、4、5 引脚、并从引脚 9、8、7、6 获得输出

    他们应该如何连接?

    此致、

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请先回答最后一个问题。

    此致、

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    用户可按照数据表中示例架构所示连接该引脚:

    此致、

    Sebastian