This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:上电条件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537373/dp83867is-power-up-condition

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

您好的团队、

我在双电源模式下使用 DP83867IS。
当电源开启时、将显示以下波形、我有两个问题。

① μ s
施加 VDD1P0 时、VDDIO 变为 250mV。 这是个问题吗?
未施加 VDD1P0 时不会发生这种情况、因此我认为这是 DP83867 内部的漏电流。
② μ s
当电路板内部的 3.3V 电压上升时、会施加 650mV、直到 VDDIO (1.8V) 上升。
这是由其他电路的泄漏造成的。 这是个问题吗?

此致、