This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204 的建议寄存器设置是什么?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536912/tmds1204-what-are-the-recommended-register-settings-for-the-tmds1204

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

我们设计了一个结合使用 TMDS1204 和 AMD FPGA 的 HDMI 输入/输出板。
HDMI 合规性测试由 HDMI 认证机构执行、并发现以下故障。

 1 号输出测试 ID 7-4 TMDS - Trise、Tfall
      当输出 3840x2160@30p 信号时、Data0、Data1 和 Data2 的上升和下降时间小于 70ps、而规格为 75ps 或更高。

      从 TMDS1204 数据表中、我认为可以通过更改 SLEW_3G_Register 设置来处理此问题、我是否正确?

       如果可能、请告诉我您在输出 3840x2160@30p 时、SLEW_3G_Register 设置的更改会改变上升和上升时间的评估结果。

 2 号输入测试 ID 8-7:TMDS –抖动容差

      只有 27M Type 2 27MHz (JAE) 配置失败、27M Type 1 Cat1+Cat2 (Agilent) 配置 和 74M、148M、222M、297M 通过。

      最初、我认为 FPGA 缺少抖动容限、因此我联系了 AMD、但他们向我保证、如果没有使用转接驱动器清除抖动、FPGA 将无法接收数据。

       我参考了数据表、但找不到合适的设置来在低传输速率下提高抖动容差。 请让我知道该尝试什么。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享您的原理图、布局和寄存器转储吗?

    在 Trise 和 Tfall 上、过去曾提出过类似的问题、请参阅此 e2e 主题 来获取我的回复。

    TMDS1204 是一款转接驱动器、只能补偿与 ISI 相关的抖动。 它无法补偿随机抖动、因此能够通过随机抖动。 您是否尝试了降低 TMDS1204 EQ 或使用 TMDS1204 AEQ 来了解它是否有助于改善 RX 抖动容差?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-san

    感谢您的答复。

    在 TIJ 中、从林山出来的时间上升和时间下降问题就是我问他的问题。

    您分享的测量值与我们进行的测量值之间存在显著差异。

    我们的电路是直流耦合的、但我们错误地设置了 TX_AC_EN=‘1'、因此我们计划在校正后重新测量。

    现在、我们来看看下一个问题。

    TMDS1204 数据表包含以下说明。
    TMDS1204 支持 HDMI 2.1 FRL 的自适应均衡 (AEQ) 功能。但不支持 HDMI 1.4 或 2.0 的 AEQ。

    我们需要改善的是 HDMI 1.4 中低比特率下的 RX 抖动变化。

    您建议缩小 TMDS EQ 设置、但请告诉我具体的寄存器。

    如需参考、请查看随附的测试 ID 8-7:TMDS — 抖动容差的测试程序手册。
    我不知道如何附加文件、所以我发布了一个屏幕截图。

    此致

    东本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higashimoto-San

    TMDS1204 具有三组 CTLE 曲线 (3Gbps CTLE、6Gbps CTLE 和 12Gbps CTLE)、每条曲线都具有 16 种交流增益设置和 3 种直流增益设置。  预期情况是、如果 TMDS1204 用于发送端应用、则应使用映射 A 和 C、而映射 B 用于接收端应用。

    对于 CTLE 选择、这是寄存器 0x0E、如下所示。

    对于每个通道 EQ、它们是寄存器 0x15h、0x17h、0x19h。 请注意、在 TMDS 模式下、CLK 通道没有 EQ。

    谢谢

    David