This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET8551T

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533706/onet8551t-onet8551t

器件型号:ONET8551T

工具/软件:

您好:

我想使用 ONET8551 芯片的形式 ,作为跨阻,从直流工作到 500MHz。

直流输入和差分缓冲器输出都很重要。

你能有什么建议吗?

谢谢

Moshe Namer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    很抱歉在这里延迟回复、我们将检查并在明天之前回复您。

    此致

    Anant