This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812R-Q1 Strap 配置冲突

Guru**** 2383480 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536083/dp83tc812r-q1-dp83tc812r-q1-strapping-conflict

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具/软件:

好的一天、  

我对  DP83TC812R-Q1 Strap 配置有疑问 。   

我要使用 TI 工具查找的 strap 配置要求引脚 LED1/0 在上电期间打开。  

但是、如果 LED 连接了自己的电阻器、则无法实现开路、因为 LED 会以一定的电压差将其上拉或下拉。  

您能否确认开路状态的含义、以及如果配置 (strap) 需要开路、LED 是否可以连接到这些引脚?

 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    原理图检查清单中 strap 配置工具描述的“开路“条件意味着既不对该引脚应用独立的上拉电阻、也不应用独立的下拉电阻。 我可以看到、在连接 LED 时、引脚实际上并未处于开路状态。 该引脚具有一个典型值为 8.4k 的内部下拉电阻器(请参阅数据表中的第 20 页)、因此我的理解是、如果我们在外部连接一个 LED 和限流电阻器、其效果类似于图 7-19 中的左图、它应该可以正常工作:

    我检查了 DP83TC812MC-EVM 上 LED_0 电路的实现、以供参考:

    上部电路用于主模式(LED_0 上的 2.49k 上拉)、下部电路用于从模式(检查清单会建议 LED_0 开路)。 我们看到 EVM 实现了具有 2.49k 外部下拉的从模式电路、该电路与图 7-19 的左侧相同、但检查清单未建议。 由于引脚上已经有内部下拉电阻、因此外部下拉电阻不应真正改变上电时配置 (strap) 的读数。 我将与我的团队核实、看看是否需要额外考虑这样做。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复并对此进行进一步的研究。  如果更容易、我们还可以安排与我们公司直接通话。  

    为了正确理解、开路意味着仍然存在内部下拉电 阻、可以使用外部下拉电阻(LED+电阻器)、因为这 与内部下拉电阻器不冲突。   

    还需要考虑不同的下拉电阻值。 假设这与 3 个电压电平配置有关。  

    我问的原因是、我还需要了解驱动 RMII 线路的 IC 上行 (MAC) 在上电时与其输出(以及按时序时)之间的关系、以避免与自举引脚发生争用(即,我假设 MAC 在上电和复位释放时必须具有高阻抗三态 RMII 输入/输出、以使 PHY 能够正确地对自举进行采样)。  

    两个后续问题:

    根据图 6-7 上电时序、MAC 似乎应在复位释放时将输出保持三态至少 10ms。  您能否确认 REF_CLK 不需要运行、以便 PHY 根据图对配置 (strap) 进行采样?

    我计划将此 PHY 配置为从模式、MAC 在 X1 和 托管 模式下驱动时钟。 在管理模式下、能否通过寄存器更新(只要 PHY 初始正确读取主/从器件及其地址配置 (strap)) 来完成所有配置以绕过配置问题?

    下面是我打算使用您的工具来处理绑带的情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    根据图 6-7 上电时序、MAC 似乎应该在复位释放时将其输出保持三态至少 10ms。  您能否确认不需要为 PHY 运行 REF_CLK 来根据图对配置 (strap) 进行采样?

    我正在内部查看、明天会尝试向您提供反馈。

    我计划在从模式下配置此 PHY、让 MAC 在 X1 和 托管 模式下驱动时钟。 在托管模式下、能否通过寄存器更新(只要 PHY 初始正确读取主/从器件及其地址配置 (strap)) 来完成所有配置来绕过配置问题?

    strap 配置工具中列出的所有器件设置都可以在寄存器接口中进行编辑。 例如、我个人在上电后通过寄存器更改了 MAC 接口和主/从配置。 如果担心 Strap 配置问题、则可以权变措施将 PHY 配置为在托管模式下引导。 如果要在寄存器中对与配置 (strap) 中发生的重大变化进行编程、最好对其进行测试、以确保不会引发状态机或时序。

    此致、

    Evan Su